This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:LM51581-Q1 IQ 过高

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258246/lm51581-q1-lm51581-q1-iq-is-too-high

器件型号:LM51581-Q1

输入电压=15V,无负载,但57mA,出现问题,IQ 应低于1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像是不输入 脉冲跳跃模式,我认为当负载较轻时应该输入此模式自动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sch 和 L 波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    能否在上面的原理图中标记您正在测量电流的位置?

    上面显示的示波器图是什么? L 波=开关节点(SW)?

    注意:仍然有一些电流流经反馈分压器、还有电容器的漏电流。

    在较高频率下、您将看到脉冲跳跃

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量 SW 节点处的电压波,而不是电流。 RFB(高于0.5M)和 Cout(MLCC) Laekage Current 非常小,低于200uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe、

    很抱歉、不明白。

    您说"但57mA,有什么问题,IQ 应低于1mA "、但您测量的是电压?

    我想我还没有理解您的问题。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I measuir 电压表示我得到了 SW 节点电压波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe、

    那么、问题是:

    为什么电流比1mA 高?

    或者、为什么会看到开关节点处于打开状态?

    当下一个开关周期开始时、如果输出电压仍然为高电平、则会开始脉冲跳跃。
    只要输出端消耗的能量比最小占空比启用能量时消耗的能量更多、就不需要脉冲跳跃。
    输出端的负载为:负载、通过反馈电阻分压器的电流、输出电容泄漏。

    此致、

     斯特凡