This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:带 LFP 电池的 BQ34110:RSOC 问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257607/bq34110-bq34110-with-lfp-batteries-rsoc-issue

器件型号:BQ34110

您好!

BQ34110在通电后是否需要放电-充电周期来为 LFP 电池获得适当的电池百分比读数?

在本例中、我们要使用两节串联的3.65V LFP 电池。 我们还实现了 GPC Cycle、并将.fs 文件刷写到电量监测计中、从而根据电池特性获得准确的读数。

但在为监测计加电时、我们无法获得准确的电池百分比值。 我们观察到、一旦我们执行放电-充电循环、之后我们就可以获得准确的电池百分比。

我已遵循所有程序和指南来生成 GPC 周期。

BQ34110电量监测计的这种行为是否正确?  如果不是、那么我现在应该怎么做才能获得准确的电池百分比?

谢谢。

帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth、请参阅 TRM 第2.7.10节:在器件复位时的初始电池容量更新黄金映像中的这些参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!