This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-FLY:LM5157 EVM-FLY 的软启动时间

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258279/lm5157evm-fly-the-soft-start-time-of-lm5157-evm-fly

器件型号:LM5157EVM-FLY
主题中讨论的其他器件:LM5157

Stefan、您好、

作为 LM5157的数据表、可以通过公式计算 SS 时间。

电容器 C_29为10nF 、计算得出的 SS 时间为1ms。

蓝色曲线是输出电压。 SS 时间似乎为9.904ms。

感谢您的 帮助!

此致、

兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能帮助澄清一下吗:SEPIC -反激式-此处使用的拓扑。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    拓扑是反激式。  

    此致、

    兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie。

    我们刚刚发布了涵盖该主题的应用报告。

    请在此处查看:

    应用手册 如何在反激式中实现软启动

    此致、

     斯特凡