This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:闩锁测试结果(TPS62825DMQR)

Guru**** 2520670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258665/tps62825-latch-up-test-result-tps62825dmqr

器件型号:TPS62825

请提供闩锁测试结果数据、其中显示了以下各项。

1、测试条件:电流脉冲:±***A、

2、过压:***Vsupply

3、测试结果(失败/样片)

此数据是任天堂采用此设备所必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    闩锁测试是根据 JESD78执行的。

    1.电流脉冲为- 100mA

    2.过压为1.5 ×Vsupply

    3. 6个样本的测试结果为0次失败

    此致、

    瓦伦