This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:LM3488Q-Q1在300mA 而非1A 上的压降

Guru**** 1109610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258484/lm3488q-q1-lm3488q-q1-voltage-drop-at-300ma-instead-of-1a

器件型号:LM3488Q-Q1

您好!  

我正在使用 LM33488MM/NOPB、这是一种2.97V 至40V 宽低侧 N 沟道控制器、适用于开关稳压器。 与数据表中提到的电路完全相同、但无法在1A 时获得5V。 在366mA 处、电压将从5V 下降到4.32V。 我已附上5V 电压下的负载测试图、请检查并提供解决此问题所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyothi:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否向我提供您使用的数据表中电路的直接参考?

    您是否使用完全相同的组件?

    您能否测量开关节点 (MSOFET 的栅极和漏极)的占空比

    您能否检查电源是否仍在提供所需的电压、并告知我 e.g .400mA 负载下的输入电流

    此致、

     斯特凡