This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:SoC 问题

Guru**** 2567505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258796/bq34z100-r2-soc-question

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ76942BQ34Z100

客户在一个洗衣机机器人项目中将 BQ34Z100与 BQ76942一起使用。 因此、电机工作时可能会有很大的放电电流。

如果终止电压为3V、电池电压已降至3.3V、则 RSOC 接近10%。

1.如果系统里现在电流很大、电池电压会下降到3 V 以下、像2.8 V。 (持续3~5秒)。

那么 RSOC 将跳至0?  我不熟悉 BQ34Z100的算法。

?、如果系统停止使用巨大的电流、电池电压返回3.2V、RSOC 将增加到8%或9% k Ω

能否解释一下、消除客户的疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    Impedance Track 算法将根据负载和终止电压计算容量。 因此 RSOC 不会仅仅因为电压增加而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第一个问题、

     如果系统中现在存在巨大的电流、则电池电压将降至3V 以下、如2.8V。 (持续3~5秒)。

    那么 RSOC 将跳至0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电池降至终止电压以下、RSOC 将跳至0