This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750将 UFP 模式设置为受电方功率传输问题。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257767/tps25750-tps25750-setting-ufp-mode-as-sink-power-delivery-question

器件型号:TPS25750

您好!

我们正在评估 TPS25750设置 UFP 模型 ,以连接到 USB-C 计算机或 USB-C 充电器获取电源。  请询问如何设置 TPS25750的灌电流功率。 例如、我需要充电器或 Type-C 计算机来为 TPS25750提供20V 5A 电流、如何设置 TPS25750? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个用于配置 TPS25750的在线 GUI。 下面是您所需的20V 5A 功率接收器配置示例。 可实现4种不同的仅受电方配置:外部(S 型号)或内部(D 型号)开关 以及具有 BQ 或不具有 BQ 的开关。 如果使用 BQ、则 需要额外的输入。

    GUI 链接

    GUI 用户指南

    我附上了从该 GUI 导出的完整闪存二进制文件和 json 文件示例。

    此致!

    Jamese2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_Sample.jsone2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_Sample.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的详细答复。

    我还有一个问题。 我们希望将 tps25750设置为接收器模式、所有电源都来自充电器或具有 Type-C 接口的计算机。 TPS25750 PP5V 是否使用 VBUS_IN 或 PPHV 电源而不是外部电源? 在本例中、带有 TPS25750的 PCBA 板的所有电源都可以来自 TYPEC 充电器或计算机。

    谢谢你。

    环县。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huanxia:  

    由于您需要设置为仅灌电流模式、因此不需要 PP5V 并且应接地。 如需更多信息、PP5V 最终从 VSYS 接收其电源。

    这是一个 您可以参考的更详细的 E2E 响应。 设计注意事项清单上的#2是回答您的问题的部分。

    此致!

    詹姆斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    明白了、非常感谢。这个案例可以关闭。

    此致。

    环县。