您好!
我们正在评估 TPS25750设置 UFP 模型 ,以连接到 USB-C 计算机或 USB-C 充电器获取电源。 请询问如何设置 TPS25750的灌电流功率。 例如、我需要充电器或 Type-C 计算机来为 TPS25750提供20V 5A 电流、如何设置 TPS25750? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个用于配置 TPS25750的在线 GUI。 下面是您所需的20V 5A 功率接收器配置示例。 可实现4种不同的仅受电方配置:外部(S 型号)或内部(D 型号)开关 以及具有 BQ 或不具有 BQ 的开关。 如果使用 BQ、则 需要额外的输入。
GUI 链接
我附上了从该 GUI 导出的完整闪存二进制文件和 json 文件示例。
此致!
Jamese2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_Sample.jsone2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_Sample.bin