主题中讨论的其他器件: PMP6812、
大家好、团队
我使用 TPS23754实现了一个电源电路。 输入电源仅来自54V 适配器、该电路需要12V 2.5A 的输出。
我面临的问题是、虽然输出电压为12V、但当功率达到约5W (54V、0.09A)时、FET (U20)开始显著升温、温度高达100摄氏度。 VC 测量18V、而栅极接收12V 电压。 VB 显示读数为5.1V。
我曾尝试通过电阻器衰减输入电压来修改 APD 和 PPD 引脚、但问题仍然存在、我尚未找到解决方案。
非常感谢您帮助解决此问题。