This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:备用电池 IC 选择

Guru**** 2812225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258153/bq34110-backup-battery-ic-selection

器件型号:BQ34110
我正在沿着您的 BQ34110的路线寻找备用电池 IC、但我不确定这是否适合我的项目、因此我需要一些技术指导。
我正在从事一种使用 Renesas ISL9238电池充电器的计算机设计。 我想做的是、使用(2)个18350节串联电池作为系统的备用电池。 这些单元格是用户可更改的 、因此特定单元格可以变化。 您对合适的 IC 有何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34110非常适合极少放电型系统。

    在系统端使用时、请务必注意、放入新电池将导致重新初始化。

    TRM 第2.7.1节"CEDV 电量监测操作概述"规定。 "在估算正确的 FullChargeCapacity ()(FCC)之前、系统必须经历充满电和完全放电循环。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果断电,只需使用此按钮几秒钟即可正常关闭计算机,以防损坏映像。 如果更换电池、允许计算机完全充电/放电是正常的。 是否需要使用 LEN 引脚、或者我们是否能够让计算机将电池耗尽以完成学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    对于容量学习、它必须具备所述的条件。 LEN 引脚的使用是可选的。 LENCTL 位确定 LEN 引脚是否启用