请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好、TI 支持团队、
我将对使用 TPS65988 PD 控制器的低功耗器件进行电源分析。 数据表 列出了当器件处于运行状态时 PD 控制器会消耗8 mA:

TPS65987数据表 还列出了8 mA 的功耗。 因此、我想知道、如果一个 TPS65988上的两个端口都处于运行状态、是总消耗8 mA 还是16 mA?
此致、
科里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 支持团队、
我将对使用 TPS65988 PD 控制器的低功耗器件进行电源分析。 数据表 列出了当器件处于运行状态时 PD 控制器会消耗8 mA:

TPS65987数据表 还列出了8 mA 的功耗。 因此、我想知道、如果一个 TPS65988上的两个端口都处于运行状态、是总消耗8 mA 还是16 mA?
此致、
科里