This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A 最大输出功率

Guru**** 2535800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160A, TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256405/lm5160a-lm5160a-maximum-output-power

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件:LM5160、、 TPS54561

您好!  

我想 使用 LM5160A 开关稳压器 IC 设计14.8V/1.5A 电源。 我的输入电压为28V/4A 、我的功率要求为22.2。 我唯一关心的是 IC 可以提供的最大输出功率。 我浏览了数据表、但找不到与 IC (LM5160)可支持的最大输出功率相关的任何数据。 请帮助我解决这个问题。

此致、

N·亚达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nisha,

    感谢您联系并在您的设计中考虑使用我们的产品。  LM5160A 的峰值电流限值至少为1.9A。  选择纹波电流不超过40%的电感器,则电路将支持1.5A 负载电流。   

    如果 Iomax 为1.5A、则峰值电流= Iomax * 1.2 =1.8A < 1.9A

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好 

    感谢 您的答复。 我的疑问是、这款降压转换器(LM5160A)是否支持1.5A/15V 输出。  

    此致、

    N·亚达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nisha,

    它在器件的功率能力范围内。  如果1.5A 负载连续、请注意热管理。   

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    感谢您的支持。 我参考 TI 的文档来计算功率耗散{ https://www.ti.com/lit/an/slva390a/slva390a.pdf?ts = 1691478970800&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F }。 根据该文档在15V/2A 条件下得出、TA =85 C IC 的 结温将为130 C。这就是我们不在我们的设计中考虑使用该 IC 的原因。

    现在我们选择了 TPS54561 IC、并对 该 IC 进行了相同的计算、但问题是在此 IC 的数据表中、我们无法找到低侧 MOSFET 的直流电阻。 我们仅得到高侧 MOSFET 的直流电阻。 为进行计算、我们需要该值、请帮助我们解决这一问题。  

    为了便于参考、我附上了 我们为 LM5160A.e2e.ti.com/.../LM5160A-Power-dissipation-calculation.pdf 所做的计算

    此致、

    N·亚达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisha:

    很抱歉耽误你的时间。  不知何故、你最后的帖子没有出现在我的雷达中、我现在只注意到它。  请允许我花点时间、下周早些时候我会与您联系。

    周末愉快!

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisha:

    感谢您的耐心等待。  TPS54561是一款非同步转换器、此转换器具有一个内部 HS MOSFET 和一个外部 LS 环流二极管。

    随附的快速入门计算器应能帮助您更好地了解此 IC 是否适合您的设计、并为您提供一些入门组件值。

    此致、

    亨利

    e2e.ti.com/.../3223.TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls