This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A06AEVM-248:TPS61033EVM-105未例外执行

Guru**** 2470300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256076/tps62a06aevm-248-tps61033evm-105-does-not-perform-as-excepted

器件型号:TPS61033EVM-105

这是开发套件。

输入电压为3V/2Amp

输出电压设为5V。

我们将运行基准测试。 只要我们增加消耗300mA 的负载、电压输出就会降至输入电压以下。

已将 MODE 设为接地。

有任何见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否发布您的测试设置图片以及电压下降时的输入电压、输出电压和负载电流波形?

    此外、是输入电压为5V 和输出电压为3V、还是输出电压为3V 和5V?  这是一款降压转换器器件、因此输入电压应大于输出电压。

    此外、该器件上没有 MODE 引脚。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输入电压3V/2A 5V 输出电压

    2. JP1是 MODE 引脚

    TPS61033EVM-105

    这是一个。 由于某种原因 、该帖子选择了错误的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的。  感谢您的解释。

    让我重新分配给正确的组。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了该任务、并在另一个主题中进行了回复。 我们来结束这个演示。

    我在 3.7V/2A 输入和4V/2A 输入下运行了几次测试、都没有解决您的问题。 因此、我想了解有关您的测试的更多详细信息。

    您是否调整了 EVM 板上的任何元件

    您是以2A 输入启动、还是使用较轻的负载并在输出达到5V 后增加负载。

    3. IL 的电流波形和 SW 引脚上的电压波形如何(时间刻度都是500us/div )。

    您是如何设置输入直流电源的? 它是否在 CV 模式下工作?  该源的设定电流限制是多少。

    您是如何设置输出负载的? 它是在 CC 模式还是 CR 模式下工作?   该负载的设定电流限制是多少。

    关于 EVM 输入范围问题、EVM 输入电压范围也是1.8V 至5.5V。 EVM 用户指南仅列出了其典型输入电压为3.6V 、并且该 EVM 的网页说明了其输入范围为1.8V-5.5V。 那么、我想知道您在哪里找到了  3.6-5.5V 输入范围的该信息、以便我可以修改那个错误的信息。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gama:

    由于 POST 拾取了错误的器件、我们关闭此主题并转到 另一个主题 TPS61033EVM:TPS61033EVM-105未异常执行。 请勿再次打开此主题。

    此致、

    特拉维斯