This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:PFC 额定功率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259860/ucc28064a-pfc-power-rating

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC256404

在规格页面上、我看到此器件支持功率小于150W 的系统。  
我计划将该器件与 UCC256404 LLC 控制器搭配使用、如 LLC 控制器的产品说明书所建议。 输出功率最大为200W、标称 Pout 为100W。 这仍然可行吗? 如果不是、您可以为该应用提供替代 PFC 模块吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DR:  

    感谢您关注 UCC28064A 交错式 TM-PFC 控制器。  

    是的、UCC28064A 将在您的应用中工作。  产品页面"特性"列表表示 UCC28064A 在从低于150W 到高于750W 的最大输出功率等级范围内工作性能最佳。  它还将在超出这些"限制"的功率等级下工作、但这种控制器的选择变得不可行。   Pout 显著低于150W 时、交错拓扑变得过于复杂且成本过高、而 Pout 显著高于750W 时、峰值电流和元件尺寸变得过大。   

     LLC 输出最高可达200W、因此 PFC 输出功率将超过200W、这完全处于此器件的合理应用范围内。   

    此致、
    乌尔里希