请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
最近、我将新产品电路中的电量监测计从 bq27410更改为 bq27220、以获得更高的精度。
但是、我很难找出配置 bq27220所需的子类 ID 和偏移。 在技术参考手册中、"表3-2. 数据存储器表"仅显示地址、我不能在 Linux 器件驱动程序中使用这些地址。
如何获得表的子类 ID 和偏移量?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可使用 bqStudio、数据存储器获取此文件(确保您配置了首选项、"All Global Settings""Show Advanced Views")。
但是、bq27220不使用子类/偏移表示法、而是使用物理地址。
例如、CEDV Profile 1中的 FCC 地址为0x929D
要访问此功能、可以将0x9D 写入命令0x3E、将0x92写入命令0x3F。 然后将结果提供在0x40+上

此处的结果是0x0BB8 = 3000mA 十六进制