This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:如何获取 bq27220的子类 ID 和偏移

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259167/bq27220-how-to-get-subclass-id-and-offset-of-bq27220

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

最近、我将新产品电路中的电量监测计从 bq27410更改为 bq27220、以获得更高的精度。

但是、我很难找出配置 bq27220所需的子类 ID 和偏移。 在技术参考手册中、"表3-2. 数据存储器表"仅显示地址、我不能在 Linux 器件驱动程序中使用这些地址。

如何获得表的子类 ID 和偏移量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可使用 bqStudio、数据存储器获取此文件(确保您配置了首选项、"All Global Settings""Show Advanced Views")。

    但是、bq27220不使用子类/偏移表示法、而是使用物理地址。

    例如、CEDV Profile 1中的 FCC 地址为0x929D

    要访问此功能、可以将0x9D 写入命令0x3E、将0x92写入命令0x3F。 然后将结果提供在0x40+上

    此处的结果是0x0BB8 = 3000mA 十六进制