This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:无法使用新状态机或脚本更新演示套件

Guru**** 2847290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256574/tps6594evm-unable-to-update-demo-kit-with-new-state-machine-or-script

器件型号:TPS6594EVM

大家好!

我将学习使用 TPS6594x 生成 SPMI 信号。 我遇到了两个问题:

(1)

在推送多个配置来学习的过程中、仅连接一个器件的套件显示(而不是像之前那样显示2个)

**之前和预期:TPS65940 (M)+ TPS65941

**实际:TPS6590 (m)-- 无辅助器件。

(2)

假设套件处于不良状态、我尝试推送新配置。

始终失败并显示两次"Unable to unlock EEPROM"。

——

所需帮助

(a)有助于复位状态、使其再次可编程。

---

注意事项:

(i) EEPROM 是否可能被永久锁定? 是什么样子的?

(ii)为何只显示一个器件?

谢谢!

H·布尔马罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulmaro:

    目前、器件专家将在下周结束。 我将努力研究这一问题,但请注意这一点。

    快速问题、当您在什么时间点收到"unable to unlock EEPROM"消息时、您可能收到了屏幕截图吗?

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息。

    连接器件后、我会收到错误"I2C 读取错误。 状态= 4294966526"


    然后、我检测到的器件包括:


    但很显然、我希望有两个。
    最后、如果我尝试对 NVM 进行编程、我会得到:




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulmaro:

    您是否可以查看 I2C 线路、看看 PMIC 是否以确认来响应命令?

    我希望能够重新启动并学习器件、

    谢谢!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我可以尝试。 我应在何处放置探头来检查 I2C 线路? 我们应该看到什么?

    谢谢。

    布尔马罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulmaro:

    因此、我要在 I2C 上寻找一个确认消息、表明 PMIC 已通电并可以接收如此发送的数据。

    在本例中、我们有一个0x28 I2C 器件(默认 TPS6594)、末尾是写入和来自 PMIC 的确认。

    来自 EVM 指南上的图片

    探测 SDA1和 SCL1线路、观察到任何类似情况。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:
    我为电路板上电时、SDA1 (C2)和 SCL1 (C1) 线路直接变为高电平。 连接 UI 时、会看到以下内容:

    然后 UI 显示它已连接:

    当我扫描设备时、我看到检测到了设备:

    一切都表明它确实已连接。

    你有什么建议?

    谢谢!

    布尔马罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulmaro:

    弄清楚辅助器件是否在做出 ACK 有点困难。 是否可以在 SCL/SDA_I2C1线路上进行探测、以查看它是否请求使用逻辑分析仪读取/写入辅助器件。 在用户指南中、辅助器件的 I2C 地址为0x4C。 您当前连接的是主 PMIC、而不是辅助 PMIC、因此左下角显示已连接、但不一定连接到辅助 PMIC。 您应该能够在 快速入门 页面中找到。

    双 PMIC 设置的用户 指南位于此处:Jacinto 7 J721E、PDN-0B 的用户指南 TPS65941212-Q1和 TPS65941111-Q1 PMIC 用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能在某种事情上。 我想我可能将辅助器件的地址更改为0x4C 以外的地址。
    仅使用对主设备的现有访问权限,我是否可以访问辅助设备地址的注册表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulmaro:

    是的、我想您按此方式更改 GUI 中的 I2C 设置。

    如果硬件配置正确、您应该能够连接到第二个 PMIC。