This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:低功耗模式禁用

Guru**** 2796785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258366/tps63000-low-power-mode-disable

器件型号:TPS63000

您好!

我们有一个设计使用 TPS63000、但我们在禁用低功耗模式时遇到了问题。 VIN 为5V 且 VOUT 3V3

输出电容器为2x47µF μ F + 1x10nF + 1x33pF

有什么想法可避免 Vout 出现这种峰值?

此致、
安德烈斯·B·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    当模式转换时、器件始终尝试找到新的工作点、这需要一些时间。 这就是将观察到一些过冲或下拉的原因。

    为了减少该过冲、我认为我们可以尝试将前馈电容器与分压器的上电阻器并联。

    此致

    陶氏