This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308仿真

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257523/tps54308-tps54308-simulation

器件型号:TPS54308

您好!

我正在尝试使用 tps54308对已经正常工作的电路进行仿真。

起初我能够进行仿真、但结果不合理... IC 输出的非常奇怪的行为... (0-320mV)

现在,当我尝试模拟.. 它会清空软件(Capture CIS)。

我缺少什么吗?

注意:电路在实际 PCB 中表现良好、所以我无法理解仿真的奇怪行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeni:

    您是否要共享项目文件? 我将在我身边尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1362.Simulation.zip

    您好!

    Zip 已连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeni:

    您的问题是、无法进行仿真、对吧?

    我发现您没有 向您的项目添加库文件。

    强烈建议您根据 TI 示例项目修改电路。

    另外、为什么要使用150uH 这样的大电感器? 不建议这样做。 请遵循数据表推荐的 LC 表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的,但现在.. 我添加了库、它仍会清空仿真(其他 IC 正常工作)。

    关于电感器 - 我使用了数据表中的公式来计算主电感器。 我得到127uH、因此我使用了150uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeni:

    您还需要将库文件添加到仿真设置。

    简单的方法是根据示例项目进行编辑。

    请使用 Iout_max (3A)来计算 L、而不是您的实际 Iout。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把图书馆添加到两个地方- 仍然令人破碎。  

    我知道 IC 的最大输出电流为3A。 在我们的应用中并非如此、IO 最大值仅为0.3A。 为什么应使用3A 参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Evgeni:

    您在这里添加了吗?

    另请单击"自动融合"。

    计算 L 的正确方法是使用器件的最大 Iout。 例如、如果您使用实际 Iout 来计算 L、而实际 Iout 仅为几 mA、则会得到非常大的电感、这是不现实的。  

    请遵循数据表推荐的 LC 表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做到了。

    我计算的 L 为127uH。 我使用的是150 μ H。 正如我之前提到的、电路已经位于电流为150uH……

    请阅读我以上的重播内容...我们的输出电 流不是几毫安。 其300mA = 0.3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeni:

    根据推荐的 LC 表、对于5V 输出电压、请使用15uH 电感器。

    此外、不要忘记向您的设计中添加 GND。

    添加 GND 后、我可以查看您的设计的仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送包含您的更改的项目文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FYIe2e.ti.com/.../buck_5F00_24_5F00_5_5F00_pe.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在本例中的电路中进行了哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeni:

    在我的第一次答复中回答了你。