This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:PCB 布局

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258252/tps61288-pcb-layout

器件型号:TPS61288

您好!

我只想确认 TPS61288的这个 PCB 布局是否足够? 以下是我的应用参数:

VIN = 12V 至16.8V

输出电压=~17.5V

IOUT_max = 5A

PCB 布局(省略不相关的元件):

PCB 参数:

厚度:2oz

L1: Bourns 4.7uH、8.5A

C22、C28、C29、C30:10uF、25V

C23、C24:100nF、25V

C25:2.2uF、16V

C26:82pF、16V

C27:39nF、16V

R13:1.6m Ω

R14:75k Ω

R15:33k Ω

-所有电容器都是 X7R 陶瓷电介质。

-元件焊盘上的过孔以 AGND 为基准, AGND 网络通过 PCB 底部的0欧姆电阻连接到 PGND。

- EN 引脚连接到15K 欧姆电阻器,然后连接到 MCU 上电和断电。

我损坏了一个 TPS61288 (PGND/TPS61088/SW VOUT 短路)、不得不订购一个新的。 我想确认的是、此布局没有任何不可自明的问题可能会导致 IC 出现故障。

谢谢!

古斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goose:

    看起来输出电容器远离器件、并 具有一个较大的开关环路。

    您可以在图中看到开关环路、它会由于 寄生电感而导致高开关尖峰。

    这可能是 您的器件损坏的原因。

    建议  在靠近 Vout (PIN3)和 PGND (PIN5)的位置放置一个1uF 电容器、如下所示。

    您要对 SW 尖峰进行一次测试、并在电容器前后进行一些比较。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的答复。 在使用新器件时会考虑这一点。 如果无法在器件附近添加1uF 电容器、那么增加输出电容器是否更理想、例如用10uF 代替22uF?

    我还关心 SW 引脚。 连接到 SW 引脚的泛光网是否足够宽(尤其是靠近引脚的窄滑块)? 当输出处于峰值(17.5V、5A)时、最低电压(12V)的输入将具有~8A 的峰值电流。

    谢谢!

    古斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goose:

    电容的增加几乎毫无用处、尖峰是 开关环路的寄生电感引起的。

    SW 引脚足够宽。 我们已经考虑了  引脚的电流能力。

    请参阅布局参考。

    此致

    费格斯