This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:如果将0.1C 放电和0.2C 放电结果上传到 TI、TI 会发送不同的 ChemID。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257704/bq27542evm-if-the-0-1c-discharge-and-0-2c-discharge-results-are-uploaded-to-the-ti-a-different-chemid-is-sent-by-ti

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我已上传 GPCCHEM 0.1C 放电和0.2C 放电、TI 向我发送了不同的 ChemID。  

https://www.ti.com/powercalculator/docs/gpc/gpcUpload.tsp

我们的电池电芯规格如下。  

充电电压:4.45V

容量:5000mA

情形1) 0.1C 放电数据- config.txt 和 roomtemp_rel_dis_rel.csv

TI GPC 报告 是 最佳化学 ID:5208

案例2) 0.2C 放电数据-  config.txt 和  roomtemp_rel_dis_rel.csv

TI GPC 报告 是 最佳化学 ID:7258

问题)

1.哪一个是正确的?

2.为什么 TI 会发送不同的0.1C 和0.2C 之间的 ChemID?

请检查一下。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ChemID.rar

    上传了 TI 的文件和报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP:

    GPCCHEM 指令规定放电必须处于 C/10或更低。 选择与0.1C 放电率匹配的 chemID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:  

    感谢您的更新。

    关于这一点、我还有一个问题。  

    这意味着 ChemID 电池容量是否与实际的电池单元不同。 对吗?

    因为我们细胞的容量约为5000mA ,但 ChemID 5208的容量为8025mA 的附图。

    请检查并告知我。

    谢谢。

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP:

    如果容量不同、就可以了。 电池容量由电量监测计在学习周期中计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:  

    感谢你的帮助。