This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:PFM 模式下的脉冲运行

Guru**** 2815105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257840/tps552892-q1-pulse-operation-in-pfm-mode

器件型号:TPS552892-Q1

大家好、

我在 PFM 模式下测试了一些波形。 对于开关时间的脉冲操作、我有几个问题:

1.在 BUCK、BOOST 和 BUCK-BOOST 模式下、开关脉冲的周期操作好像和 PWM 模式一样。 为什么不使用长周期逻辑来使 IL 和 Vout 持续快速增加?

2.在 PFM 模式下,切换 时间约为3个周期。 该电  压是固定的还是由 Vout 决定的?

3. 在图2的降压模式中、第一个开关脉冲是振铃、原因是什么?

请您提出 任何意见吗?  

谢谢、此致、

阿尔文

        

VIN=8V、Vout=12V、IO=0A、PFM

VIN=8V、Vout=12V、IO=0A、PFM

VIN=12V、Vout=12V、IO=0A、PFM

VIN=14V、Vout=12V、IO=0A、PFM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvin:

    由于带宽限制、我将在今天晚些时候给您回复。 谢谢。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvin:

    以下是我的评论。

    1.在 BUCK、BOOST 和 BUCK-BOOST 模式下、开关脉冲的周期操作好像和 PWM 模式一样。 为什么不使用长周期逻辑来使 IL 和 Vout 持续快速增加?

    ->占空比仍在控制中,考虑到环路响应时间,影响不应有太大差异。

    2.在 PFM 模式下,切换 时间约为3个周期。 该电  压是固定的还是由 Vout 决定的?

    ->它不是固定的,可以由 Vin、Vout、L、Cout、负载电流和补偿参数决定。

    3. 在图2的降压模式中、第一个开关脉冲是振铃、原因是什么?

    ->当 MOSFET 开始开关时、它将首先开启低侧 FET、然后触发 ZCD、因此电感器和降压 FET 的 Cds 振荡。 这是正常工作波形。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您发送编修。  现在我了解了操作逻辑。

    BRS、

    阿尔文