This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:无法使用 STM32F103设置 BQ769142或 BQ76952

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259640/bq769142-fail-to-set-bq769142-or-bq76952-with-stm32f103

器件型号:BQ769142
主题中讨论的其他器件:BQ76952

您好

客户 购买了 BQ769142、BQ76952和 BQ7695202。 他们使用 BQ769142和 BQ7695202使用逻辑分析仪分析 I2C 总线的信号、并找到了这两款 IC。 总是回复 NAK,

但 BQ76952的响应不同、他们可以输入设置、但设置完成后、BQ76952 I2C 总线无响应、在 BQ76952上设置后、我可以读取电芯电压值、但之后应再次设置它、 并且无法再读取数据。

这是提供给 BQ7695202的复位指令、IC 也在 sluaa11a.pdf 文件中返回 NAK、提供给 IC 的命令全部返回 ACK。

请提供一些建议。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    简而言之、您是 只通过 BQ7695202和 BQ769142看到这些问题、还是 BQ76952也导致了这些问题?  我希望进一步澄清哪些部件导致了哪些问题。

    请注意、BQ769142默认启用 CRC、因此客户应确保没有引起任何问题。

    此致!

    安德里亚