This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:不同电路的 LMR14030设计裕度

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254331/lmr14030-lmr14030-design-margin-for-different-circuits

器件型号:LMR14030

大家好、

您能否帮助评论一下这两个电路之间的差值设计裕度?   

低于一的数字有一些不正常的工作条件与第二数字相比。 除了在左侧添加电压检测块之外、两个参数相同。  

Vin =12V、Vout=5V、 如果在第1个原理图下方、则输出异常。 黄色表示输出=2V、SW 为紫色。

在第二个原理图中、Vin=12V、Vout=5V、SW 正常。 并将正常电路板 LMR14030替换为异常电路板、IC 也无法正常工作。 我认为这与这两个电路的设计裕度有关。 您能帮助评论一下吗? 将发生300个 LMR1430、其中2个出现此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您知道为什么第一个电路在 SW 上有2个二极管?

    此外、如果您移除其中一个、您能否测试如果实施该配置并将 EN 短接至 VIN 并移除 Q14、会出现什么情况?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们移除了 Q14并将 EN 连接到 Vcc、这是相同的问题。 PCB 布局有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了图表,看起来 SW 好像已进入睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我他们还可以浮动 EN、这应该做同样的事情。 这可能是布局问题。 您可以发送他们的布局吗?

    输出端是否有任何负载? 如果添加负载会出现什么情况?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    我有一段时间没有从你那里听到过。 您是否仍需要有关此问题的帮助? 如果没有、我将关闭该主题。 请随时回复、重新打开它。

    谢谢。
    安德鲁