This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:MPPT 寄存器设置。

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258577/bq25672evm-mppt-register-setting

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!  

我正在测试 BQ25672EVM、通过太阳能电池板输入为12.8V LiFePo4电池充电。  我已连接 USB2ANY、并要启用 MPPT 算法。  遗憾的是、该位所在的寄存器显示为"保留"、无法更改。  如何在 MPPT 处于活动状态的情况下进行测试?  

谢谢。  

保罗  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    很抱歉这个错误。  我已提交请求、要求修复此错误。  您应该能够访问  选项卡上的 MPPT 位、

    如果不是、 您可以转到命令序列页面并直接输入这些字节。

    此致、
    杰夫