This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找有关电源管理的解决方案。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257821/looking-for-the-solution-regarding-power-management

主题中讨论的其他器件:INA219BQ27426

大家好、我们正在寻找关于像 INA219一样测量电池充电和放电监测的建议。 但我们的要求会从低至30uA 降至最大1.5A。

由于我们的器件在空闲模式下的电流消耗为30-35uA、在运行和充电时的峰值电流为1.5A、大约为100到300uA、因此我们需要监控此范围。

欢迎提出任何建议。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    您能帮助我进一步了解应用或终端设备吗? 这将有助于我推荐器件、因为我们可能有一些通过使用外部检测电阻进行电流检测的选项。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的回复、

    在我们的设备中,我们正在使用 18650 Li-ion_4.2V _ 2600mA 单节电池和可为电池持续充电的太阳能电池板。

    充电电流仅为几 uA、 我们器件在空闲模式下的电流消耗为30uA、运行时的峰值约为1.5A。

    为了  以 mAh 和 mWh 为单位监控充电(uA 范围)和放电(平均200mA、峰值1.5A)、我们正在寻找一些更好的选项。

    目前我们正在使用 INA219、但它只能感应小于100uA 和大于40mA 的电流。

    欢迎提出任何建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    感谢您的进一步说明、遗憾的是、我们无法测量我们唯一的1节电池保护器上的电流。  

    我能想到的唯一一种解决方案是 BQ27426电量监测计、它可以利用10m Ω 外部感应电阻器来实现您所需的测量功能。 请 在此处查看器件产品文件夹

    如果您选择使用电量监测计、则可能还需要考虑一些其他因素。 我为监测计产品组合绑定了一个 AES、以防您对该器件有任何疑问。  

    此致!  

    -Luis Torres