This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:DCM 模式 TPS40210 IC 反激式转换器环路增益传递函数

Guru**** 2512895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257391/tps40210-q1-dcm-mode-tps40210-ic-flyback-converter-loop-gain-transfer-function

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210LM5155

团队、

您能向我们介绍一下 DCM 模式 TPS40210 IC 反激式转换器环路增益传递函数。 我希望这会有帮助,但显然不适用于 DCM:  

https://www.ti.com/tool/FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    感谢您支持 TPS40210。

    您所连接的工具不是为 TPS40210设计的。

    我们确实有一个计算器、用于计算仅在 CCM 模式下运行的 TPS40210反激(可在产品页面上找到)。

    有了全局规则、即如果它在 CCM 模式下稳定、那么它在 DCM 模式下也很稳定、您可以检查一下。

    当然、最好的选择是在实际硬件上测量传递函数以获取所有寄生效应。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stefan、是不是这一个:  

    SLURB14?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    是的、此器件的反激式拓扑的快速入门计算器可在此处找到:

    SLURB14计算工具| TI.com

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、我们会有一个方程还是模型吗? 我的客户需要能够"以数学方式"证明稳定性。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    如果客户对环路补偿的其他设计资源感兴趣、则 TPS40210数据表中有一个小应用部分。
    此外、我们还有关于类似器件(LM5155)的应用手册、进一步介绍环路补偿。
    www.ti.com/.../snva866

    如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯