This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LM3409最大工作电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258845/lm3409-lm3409-maximum-operating-voltage

器件型号:LM3409

尊敬的所有:
  根据规格,、输入是 Maxim 电压为75V、  实际输入电压为75V、因此不会损坏、是的。 (我们可以确保输入电压不超过75V,DC 电源输出)。  使用此参数的裕度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您可以确保输入电压不超过建议的运行规格、就可以了。  

    然而,考虑到工程设计避免了潜在的风险,不同的公司有降额请求,如90%下降到70%等取决于规格,应用等。