This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:刷新时间

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27320, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257529/bq27320-refresh-time

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用 BQ27320来监控 Lipo 电池。 系统为脉冲负载供电(1.25A 脉冲、高300ms、低400ms)。

当我监控 BQStudio 的读数时、我发现平均电流和电流读数不准确。 它们似乎只能获得高脉冲。 这意味着实际平均电流未正确表示、清空平均时间将小于其应有的时间。

是否可以配置 这些自动读数的刷新时间、以便 BQ27320能够 监测高电平和低电平脉冲并进行更准确的估算?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G:

    如果读数不正确、我会感到惊讶。 您能否共享日志文件?

    如果存在差异、我建议执行电流校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我检查了日志文件、似乎它在一段时间后突然崩溃:

    e2e.ti.com/.../Discharge_5F00_Pulsed_5F00_08_5F00_08_5F00_log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经进行了电流校准。 问题不在于它无法正确读取电流。 如果它没有读取高脉冲和低脉冲之间的电流、它的负载似乎始终开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    日志未显示1200mA 下方的单个读数。 您是否有一个串联的电流表。 它读的是什么?