请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2951 主题中讨论的其他器件:TLV709、 TLV760
大家好、
您能否推荐一款符合以下规格要求的器件?
- 最大输入电压>25V
- VOUT=15V
- 输出电流>= 100mA
- 使能
- 低成本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Het Naizeng,
非常感谢您向我们提出问题。 我建议您使用另一款名为 TLV709的器件。
器件型号应为 TLV76015DBZR。
请查看并告知我们、以防需要更多详细信息。
此致、
罗哈特·福加特