This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24800:BQ24800的最大占空比是多少? 此占空比能否支持我的输入适配器电压?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258610/faq-bq24800-what-is-the-maximum-duty-cycle-of-bq24800-can-this-duty-cycle-support-my-input-adapter-voltage

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

客户通常希望了解降压转换器的最大占空比、以便能够估算充电器在不同输入电压下的最大输出电压。 通常可以根据固定开关频率下的最短关断时间估算最大占空比。 若要在最大占空比下运行、最好以较低的开关频率运行。 通过最大占空比、可以估算给定输入电压的最大输出电压。 但是、不建议使用此方法、因为它通常会产生误导性的 结果。

有一种直接方法可以估算给定输入电压的最大输出电压或给定电池的最小输入电压。

为了确保降压充电器在输入电压必须始终高于输出电压的条件下工作、需要使用 BQ24800内的"睡眠"比较器。 在确定此充电器是否适合给定的适配器和电池时、可以使用以下关系:

VBUS > VBAT + VSLEEP

VSLEEP 上升阈值可开启 ACFET 并实现280mV 至520mV 的充电范围、但当用作设计参数时、应将其视为520mV。 因此、输入电压应大于 VBAT + 520mV、同时仍处于建议的工作范围内。 例如、16.8V 电池需要大于17.32V 的输入电压。

在确定给定适配器的输入压降是否可接受时、需要考虑另一个重要关系:

VBUS < VBAT + VSLEEP

VSLEEP 下降阈值可关闭 ACFET 并禁用-40mV 至100mV 的充电范围。 同样、最坏情况下的下降阈值为100mV、应用作设计参数。 因此、当 VBUS 小于 VBAT + 100mV 时将禁用充电;当前面示例中使用的16.8V 电池时、当 VBUS 小于16.9V 时将禁用充电。

总之、VSLEEP 具有迟滞。 启用充电时、VBUS 需要大于 VBAT + 520mV。 然后、仅当 VBUS 恰好降至 VBAT + 100mV 以下时、才会禁用充电。 客户可以根据这些关系式为自己的电池选择适合与此充电器配合使用的输入电压。

继续使用16.8V 电池的示例、概述了迟滞功能:

上升阈值(最大规格):  VBUS > 17.32V -->充电已启用
上升阈值(最小规格):  VBUS > 17.08V -->充电已启用
下降阈值(最大规格):  VBUS < 16.9V -->充电已禁用
电池电压:  16.8伏
下降阈值(最小规格):  VBUS < 16.76V -->充电被禁用


注意:VBUS 略高于(二极管压降)规格实际引用的 VCC 值。 为简单起见、可以将 VCC 视为与 VBUS 相同。 此外、BQ24780S 具有不同的 VSLEEP 值(被称为 VVCC-SRN_FALL/RISE) 、可在 BQ24780S 数据表的" VCC 至 SRN 比较器(VCC_SRN)"下找到。