主题中讨论的其他器件: BQ25790、BQ25792
康纳您好:
我向您发送代码以清除电池电量耗尽模式。 您可以看看并提供建议吗? 我认为它应该是直截了当的、但在我们的测试基础上是不起作用的。
谢谢!
陈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Conner 您好:
该代码未报告错误、但它不能帮助电池从电池电量耗尽模式中恢复。 始终需要在 USB-C 端子上进行下电上电、以将电池设置为正常充电模式。
基于我的理解、当标志被清除时、电池应该会立即进入正常充电模式。 例如、如果电池已完全放电并触发了 CUV 保护、则应在插入 USB-C 时将其唤醒、MCU 可以清除电池电量耗尽标志、然后电池可以正常充电。 但根据我们对该代码的测试、电池只能以1A 的电流充电、直到移除并重新插接 USB-C 为止。
您对此有任何更新吗?
谢谢!
陈
Conner 您好:
我们将努力收集您在上面所要求的数据。
同时、我们正在尝试测试9V 和15V 充电功能、因此我只生成了9V/27W 和仅生成了15V/45W 二进制文件。 如果我们使用可覆盖5-20V 电压的通用 USB PD 电源、我们如何配置 bin 以获取9V/15V 输出? 基于我们到目前为止的测试、它将自动输出最高功率(电压)、即使 bin 文件专用于 15V/45W。 您能提供建议吗? 我认为 TPS25750应该能够协商以获得所需的电压。
谢谢!
陈
Conner 您好:
是的、正确。 我们需要测试9V 和12V 的充电行为、包括 EMI/EMC、因此我创建了两个 bin 文件、一个仅包含9V/27W、另一个仅包含15V/45W。 但是、当我们在 PD 额定电压为5V 至20V/60W 的通用 USB-USB 电源上进行测试时、电源始终输出20V。 我们还尝试了具有9V/27W 箱的5-12V 电源、自动选择了12V。
谢谢。
陈
Conner 您好:
对于电池电量耗尽的问题、我刚得到 PowerPathStatus 的数据、结果是006b;我向 FW 工程师确认、即使是处于"电量耗尽电池模式"和1A 充电、值仍然不是10b。 我们正在使用"state = PowerPathStatus[5]& 0b11000000"、因此只要 PowerPathStatus = 10b、就会返回 state = 80。 但是、我们在测试期间从未看到过此值。
谢谢!
陈