This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203EVM:双脉冲问题

Guru**** 1179840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259254/tps563203evm-double-pulse-problem

器件型号:TPS563203EVM
我想观察电感器电流、因此向上提起电感器并将其连接到 Dupont 导线、发现当示波器探头处于某些位置时、会出现异常双脉冲波形。 我对这个问题很好奇、如下图所示。 

但在我更改线条后、不会出现这个问题。 同时、TPS56C230中也存在此问题。 如果我使用远程反馈访问来自负载的反馈、则会出现这样的双脉冲问题、但如果我将其更改为近端反馈、则问题将消失。 总之、我很好奇为什么会出现双脉冲现象? 是否是环路稳定性问题? 还是其他原因? 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingze!

    与顶部 FB 电阻器并联5-10pF 电容器可以解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理是什么? 为什么会发生这种情况? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是由电感器耦合导致的。 我们在1p1版本中修复了它。 你不需要关心它。