This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:支持 DDR4存储器

Guru**** 2538800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258312/tps51200-q1-support-for-ddr4-memory

器件型号:TPS51200-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS51200

大家好、我们正在使用 DDR VTT 终端稳压器部件号 TPS51200QDRCRQ1和 DDR4 RAM 部件号 MT40A256M16LY-062E AUT:F。 TPS51200-Q1的数据表中提到了对"低功耗 DDR3和 DDR4"的支持。 请告诉我该稳压器是否适用于所述 DDR4器件?

谢谢。

维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    TPS51200适用于 DDR4应用、数据表中介绍了如何为 DDR4配置器件(请参阅数据表中的图30)。 我不熟悉您提到的特定 RAM 器件、但我进行了快速在线搜索并找到了在系统中同时使用这两个器件的示例原理图。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您的答复。 我查看了数据表中的图30、它用于 DDR3跟踪配置、而不是 DDR4。 您是否打算在数据表中参考图29以了解 LPDDR3或 DDR4?

                

    此外、电流为 VIN 引脚馈送2.5V 电 压、而不是应用电路中建议的3.3V 电源(数据表中的图29)。 请查看下面的电路图、确认它是否适合 DDR4应用。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    建议的最低 VIN 为2.375V、因此您的2.5V 电源是可以接受的。 这应该仍然适用于 DDR4。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    需要说明的是、由于此输出为漏极开路、因此需要一个100kOhm 的上拉电阻连接到 PGOOD 信号的 VIN。

    此致、

    詹姆斯