This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:需要更新 PSpice 模型

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258245/ucc28180-need-updated-pspice-model

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:UCC28019

pspice 模型缺少引脚(VCC 和 FREQ)。

大家可以分享一下更新的模型吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们收到错误"节点太少"。  请尽快帮助。 我们陷入了设计阶段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了 UCC28019 pspice 模型、它具有相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您对 UCC28180的查询。

    该模型有6个引脚。 频率可分别按如下所示进行修改、并且不能通过任何引脚进行配置。 默认情况下、在该模型内部假定 VCC、没有任何特定引脚。

    我们建议使用 PSPICE 或 TINA 来运行这些模型。 将它们导入到其他仿真器中可能会产生误差。

    此致、

    哈里什