This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901EVM:关于 TPS63901EVM 在低电流下的效率。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258813/tps63901evm-regarding-efficiency-of-tps63901evm-at-low-currents

器件型号:TPS63901EVM
主题中讨论的其他器件:TPS63901

尊敬的支持部门:

我们正在研究物联网设计、其中在中我们尝试在 TPS63901评估板上测量1.25uA、5uA 和10uA 的效率。 输出设置为2.5V、我们加载与所述电流相对应的电阻器。 我们不断改变输入电压并记录读数。 电流通过1E 分流电阻、并使用增益为1000的 IA LTC2053测量压降。 我们在每个输入端调整测量电路的失调电压、但即使无法获得效率、如图8.3所示。 请参阅随附的读数。 1.25uA 读数相当低且是非线性的、而5uA 和10uA 读数较好、但仍低于数据表中声明的值。 我不确定大容量输入电容是否会造成一定的泄漏。 感谢以下 TI 的问题、

  • 数据表中的效率曲线是否包含电容器的输入泄漏电流?
  • 您是否会建议用于获取图8.3结果的设置和方法?
  • TPS63901评估板的任何已知效率数据、因为它包含钽和陶瓷输入电容器、会产生泄漏电流。

此致、

贾格迪什


e2e.ti.com/.../TPS63901_5F00_Efficiency.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagdish、您好!

    • 数据表中的效率曲线是否包含电容器的输入泄漏电流?

         TI 提供的 A:是的、效率曲线基于 EVM、而不仅仅是器件。

    • 您是否会建议用于获取图8.3结果的设置和方法?

         TI 的答:仍然是基准测试结果、只是输入输出电流并记录开关频率。  

    • TPS63901评估板的任何已知效率数据、因为它包含钽和陶瓷输入电容器、会产生泄漏电流

          答: 对、还有电感器的一些功率损耗、但我认为在效率测试中这是无法避免的。 基于典型应用的隔离式栅极驱动器具有合理性。

     

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    您是否认为我们在随附的工作表中获得的效率是可以的、因为这与数据表曲线不匹配、尤其是对于1.25uA、两者之间存在很大的差异。

    此致、

    贾格迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagdish、您好!

    不,我认为这是没有道理的,但我恐怕很难找出发生了什么。 下面是我们实验室得到的效率曲线。 是的、两者之间的差异很大。

    此致

    陶氏