请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8733 专家、您好!
对于以下 PMIC、我们将在检测到故障时寻找 PGOOD 失效计时。
1.LP873349RHDRQ1
LP875651RNFRQ1
LP87521FRNFRQ1
根据数据表、可以使用 OTP 对 PGOOD 进行配置。 您能帮助我们解决在 OTP 中配置的这个时序吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

您好、Bala、
如果这些主题是相关的、请关闭其中一个主题、我将在3个工作日内提供剩余主题的更新。
此致、
詹姆斯