This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:LM43603xxx 作为 SMPS (上升时间't'用于软启动?)

Guru**** 2468470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603, LM61440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257617/lm43603-lm43603xxx-as-smps-rise-time-t-for-soft-start

器件型号:LM43603
主题中讨论的其他器件: LM61440-Q1

刚刚收到这样的消息:如果 LM43603转换器不存在"慢启动"问题、则可能会出现一些浪涌问题。 软启动/慢启动需要一段时间"t"才能上升、但数据表中未提供此时间本身的相关信息。 是否有办法获得此器件的上升时间"t"、或者您是否获得此信息? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    感谢您发送编修。  我们是否阅读相同的数据表?  我在数据表中发现了以下信息、并且在数据表公式中发现一个错误、其中 VFB 从分母中缺失。

    我们应该在下一次数据表修订版中更正公式(2)。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    谢谢! 很遗憾、我意识到我在这里输入了错误的 器件型号- LM614xx-Q1是没有时间的器件、您对此有什么看法吗? 我很感激,我对困惑表示歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    很抱歉耽误你的时间。  不知何故、你的最后一篇文章昨天不在我的雷达上。  我现在看到了。  

    我刚查看了 LM61440-Q1数据表、其中在 EC 表中给出了软启动时间:

    希望这一点得到澄清。   

    谢谢。

    友好