This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21700:电源管理论坛

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257912/lmz21700-power-management-forum

器件型号:LMZ21700

您好、专家:

  您能否检查并确认器件和标签的下面的顶部标记?

MPN:LMZ21700SILR

器件标识: 25Q 千克

标签:项目 23

图像附加以供参考。

 标签商品编号应与器件的商品标记匹配、请确认?

寻找您对验证这一项的支持。  

谢谢!

伊万·保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、Balakrish 提交了相同的问题、如果你是同一个团队、我们将关闭一个主题

    (1) LMZ21700:MPN 的标签和器件标记验证:LMZ21700SILR -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

      您能否确认 标签商品编号应与该器件的商品编码匹配。

    器件标识:  25Q 千克

    标签:项目  23

     请支持这一事项。

    谢谢你。

    伊万·保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我将尝试内部检查,只是奇怪为什么你不能检查本地销售有关这件事。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

     感谢您的答复。

    期待您对此事的宝贵支持。

    谢谢!  

    伊万·保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要一天时间来确认这一点、您能与我们分享您从哪里购买这些样片吗?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

      期待您对此事的宝贵支持。

    谢谢你。

    伊万·保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、我正在等待我的结账确认、我还需要您提供这些样片的购买地点。

    裕昌