This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:LM51231-Q1仿真-输出电压问题

Guru**** 2560520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258049/lm51231-q1-lm51231-q1-simulation---output-voltage-issue

器件型号:LM51231-Q1

我下载了 PSpice 瞬态模型、并将其配置为我们将使用的电路。 该电路被配置为15V-57V 的电压输出范围、但当我将0.98V 设置为 TRK 输入时、我不会获得大于30V 的输出电压。

我不知道 LM51231的 PSpice 模式或电压源是否存在电流限制。 我试图编辑他们的属性,但我没有看到任何与当前相关的属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我将与我们的 PSpice 专家进行仔细检查、并在2-3天内回来。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    初始 LM5123 PSpice 模型确实存在问题、它只允许 在较低的电压范围内实现输出调节目标。
    我们已上传了一个固定版本、该版本现在也适用于高输出电压范围(20V-57V)。 (这是版本 B)

    LM51231模型应该不会出现此问题。

    您能否检查您使用的是正确的型号还是最新版本?
    另请检查上电阻器和下电阻器是否在正确的范围内:


    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    是的、我将使用最新版本(版本 B)、并且我有一个30.1kΩ 电阻器、因此它被配置为(15V-57V)的输出范围。

    我不知道我是否必须配置另一个与电流相关或与仿真设置相关的属性来获得正确的输出电压、因为当我设置为4Ω 时会发生误差、当我设置为1kΩ 时则不会发生误差

    当  Rload=Rload 时、输出电压达到正确的输出电压、例如 Vin=8.5V Vout=25V 4Ω、但将 Rload 更改为1kΩ 时、我没有达到25V、这就是我认为它与电流限制或仿真设置有所关联的原因。

    谢谢!

    此致、Emmanuel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    感谢您的更新。
    因此、该设计在轻负载下可以正常工作、但在较高负载下无法达到目标输出电压?
    在这种情况下、这可能是一个一般性的设计问题。
    为此、我建议对设计进行一般性审查。
    您能否填写 LM51231的快速入门计算器并分享您的原理图?
    可在此处找到计算器:
    https://www.ti.com/tool/download/SLVRBJ1

    谢谢、此致、
    尼克拉斯