This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2050:SHA-1认证

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ2050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256598/bq2050-sha-1-authentication

器件型号:BQ2050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ4050

您好!  

我有两个问题:  

由于 BQ2050具有 SHA-1身份验证、建议使用什么方法来进行此设置?  

2、Bq2050的编程建议方式是什么? BQ Studio 文件是否适用于生产? 我们可以从板载 MSPM0获得 golden image 文件吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    bq2050是 bqStudio 不支持的旧器件。

    您在哪里看到对 SHA-1身份验证的引用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 正确的 PN 是 BQ4050

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    1.我认为黄金映像包含 bq4050上的身份验证密钥。 我建议您编写身份验证密钥、对其进行验证、获取一个黄金映像并将程序编程到另一个芯片并进行检查。

    2.您可以使用 bqStudio 的"Firmware"选项卡读取黄金映像。 TI 不提供生产工具、因此您需要使用 第三方