This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池充电端口和放电端口

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258276/bq40z80-sperate-charging-port-and-discharging-port

器件型号:BQ40Z80

客户希望在洗衣机机器人项目中粉碎 BQ40Z80中的充电端口和放电端口。

因为放电电流远高于充电电流、高达30A。

但参考设计是串联(CFET 和放电 FET)。

"永久充电端口和放电端口"是否有特殊注意事项?  

我们以前是否有类似的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我们没有专门针对 BQ40z80的参考设计、这些设计使用两条独立的充电和放电路径。  

    但是、我们确实有适用于系列监控器 BQ769x2系列器件的文档。 请参阅以下文档。

    采用 BQ769x2电池监控器的并行路径  

    此致、
    何塞·库索