请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-R2 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我已经下载了 bq34z100-R2 2.02固件版本、并将`0100_2_02-bq34z100.bqz` 文件手动复制到 bqStudio 中。
根据 slusf37、 设计能源 单位为 cWh、而-g1的 设计能源 单位为 mWh。


在将固件升级到2.02之后、同时使用`0100_2_02-bq34z100.bqz`、bqStudio 将显示 设计能源 单位为 mWh。

这是 bqStudio bqz 文件中的错误吗?
注:我已对 设计能源 单位:cWh。