This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:UCC256402:软启动问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258744/ucc256402-ucc256402-soft-start-issue

器件型号:UCC256402

您好!

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244602/ucc256402-soft-start-issue?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=soft%20start%20UCC256402#

继 上述链接中我们讨论的软启动问题之后、

我们更改了 VCR 电容器、但没有改善、 我们增加了软启动电容器、要花更长的时间才能达到最终值、但最初它将变为18-20V、然后下降5V 至6V、同时输出波形也变得不一致、有时它在5ms 内达到28V、有时会 并降至15V、然后再次达到28V。
初始启动频率为500kHz、并在非常短的时间内快速降低至谐振频率。 我们通过选择选项5在启动期间禁用了 LL/SS 引脚初始电压、但改善幅度很小。

此致

上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否分享您的原理图和设计计算器?  

    此致

    马尼坎塔