This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:有关 BQ79616的一些问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258256/bq79616-q1-some-question-about-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

尊敬的专家

1. BBP 和 BBN 管脚是否可以不使用,如果可以,如何设置此管脚? FLOAT 或连接至 GND?

2. BQ79616数据库链  是否可以与 ADAS1818数据库链等其他数据库链兼容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果未使用 BBP 和 BBN、则保持悬空。

    2.竞争对手的器件会与我们的器件不兼容,它们是两种不同的协议。


    谢谢。
    蔡斯