This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:DCM 模式下的最短导通时间计算

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254895/lmr14006-minimum-on-time-calculation-in-dcm-mode

器件型号:LMR14006

您好!

在轻负载条件下、LMR14006会进入 DCM 模式。 它的最短导通时间为95ns。

我使用的是从12V 输入到5V 输出的配置。 在 DCM 模式下、我应该使用什么公式来计算最短导通时间?

为此、我想在中验证、由于给定了所述的最短导通时间、我的应用输出电压不会超过5V。

谢谢你。

此致、

瓦伊巴哈夫·瓦曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaibhav、

    对于降压转换器、DCM 占空比取决于负载。 具体而言、

    其中

    • T1是导通时间
    • 负载电流输出电流
    • L1降压电感器的电感
    • VOUT 输出电压
    • Vf 整流二极管正向压降
    • 输入电压 VIN
    • 切换开关频率。

    如果计算出的 T1短于最小导通时间、则应考虑添加一个虚拟负载、防止 Vout 上升到稳压电平以上。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这个公式中,如果我考虑到轻负载的情况 Iout 是非常小的在这种情况下,我只能看到需要外部模拟负载? I 是否正确或 Iout 应始终为最大输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaibhav

    公式中的 Iout 是导致 IC 运行到 DCM 的小轻负载。  在最大输出电流下、您的电路应设计为在 CCM 下运行、占空比由(Vo+Vin Vf)/Vin 决定。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我可以假设问题已经解决、以便我可以在此处关闭该主题吗?  欢迎您添加新帖子以重新打开它。

    谢谢。

    友好