This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:电子保险丝提前跳闸

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257663/tps2597-efuse-trips-early

器件型号:TPS2597

我们使用的是 TPS25974L、如下面的电路所示:

此电路中的电流为2A、我将其增加到2.8A。 在负载增加后、电子保险丝在100us 内跳闸。 它应该在2ms 后跳闸。  

有什么建议、为什么电子保险丝过早跳闸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    请在更改负载时分享一个即时捕获的波形。 请捕获 VIN、EN、IIN、VOUT、ITIMER。 我假设您将电源电流限制设置为大于2.8A。

    您还在使用哪种负载?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kundal:

    感谢您的回复。  

    我将电源的电流限制设置为3.5A、并且使用的是电子负载(BK Precision 8500)。

    这是示波器捕获。 不是你要求的,而是我手头上的。 我将使用更好的示波器捕获并发送它。

     

    1深蓝色=忽略-下行直流/直流转换器。  

    2淡蓝色=电子保险丝 PG 输出

    3紫色=电子保险丝输出

    4绿色=电子保险丝的输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    1.是在 CC 模式还是 CR 模式下使用电子负载? 我建议使用 CR 模式或无源电阻负载。

    2.请分享一个如下的波形 让我们也捕获 VIN。 将负载从低于电流限制切换到高于电流限制时、可即时采集。  

    3.从您分享的波形看,eFuse 没有关闭,因为 VOUT 恢复了。 负载关闭。  

    此致

    G·库纳尔