This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:电源管理论坛

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253206/tps1641-power-management-forum

器件型号:TPS1641

大家好、

您可以查看随附的 TPS16412DRC 原理图吗?

电流要求为520mA。
需要监测流经外部 ADC 路径中的电流。
输入电压为24V 至30V (超过30V 会损坏我们的终端器件)。
由于尺寸限制、我们增加了两个额定电压为100V 的10uf 电容。   
分压电阻后跟1M 和56K、限制为28.5V。 请一次性交叉检查
IMON 引脚上的输出电压大约为16.47V。 因此、在与3.3V 模拟输入连接的输出端使用一个分压电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha:

    我明天就要回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢对 Kunal 的忏悔。

    我们需要初始化 iC 的 procuremnet . 因此、只需确认 IC 是否能够实现相应功能(1A 限制和 通过3.3V ADC 进行电流监控)。 这样我们就可以初始化 IC procuremnet。

    在完成详细的评论之后、我们将对无源器件进行处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha:

    是的、器件适合您的需求。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kunal 的快速回应。

    请对无源器件进行评论并更新您的宝贵意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha:

    整体看起来不错。 我想您在 IMON 引脚上不需要电阻分压器。 实际上,在方程 GIMON 是固定的。 将该值放入等式后、您将在电流为0.52A 时得到 VIMON 为0.42V。  

    器件实际上通过固定增益镜像 IMON 引脚上的负载电流。

    您还可以考虑瞬态保护。

    您能否分享有关应用和终端设备的详细信息? 如果你不能在这里分享信息,你也可以在私人 e2e 聊天上给我留言。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好感谢您的更新、

    这里有一个疑问、

    我在计算中考虑了以下公式。

    IOUT = VIOCP -(OSIMON × RIOCP)/(GIMON × RIOCP)
    Iout= 0.52A,Iimon=1A
    增益= IMON / Iout = 1.96
    RIOCP= 16.2K
    OSIMON= 0.05uA
    VIOCP= 16.47V

    但根据您的意见、增益需要考虑50uA/A

    VIOCP IAM 通过上述公式获得0.00042V。 请告诉我们、我认为的值是否正确?

    此外、对于500mA、输出电压要小得多、这意味着对我而言3.3V ADC 输入分辨率将非常低。 相同的操作。 出于保护和偏置目的、我需要监控通过电子保险丝的电流。 因此需要高精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha:

    看起来你没有考虑乘以千在16.2K=>16*1000。 请重新检查。 则为0.42V。 0.42V 适合您吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal。 我们还将在原理图中更新相同内容。 感谢您 投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Monisha。