This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:该器件是否通过了任何安全标准?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255723/tps1641-does-this-device-pass-any-safety-standards

器件型号:TPS1641

大家好、

此 TPS1641是否通过了 IEC60335或 UL60730标准?

此器件是否通过了任何安全标准?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    即 UL2367和 IEC62368-1。 目前、该器件正在认证机构进行评估。 我认为  IEC60335或 UL60730 是系统级认证、可能无法在器件级获得。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goel-San:

    谢谢你的答复。 我可以再问一个问题吗?

    我是否可以知道、由于我们尚未在数据表上看到这些认证、数据表将何时介绍 IEC62368-1和 UL2367认证?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我刚才确认我们有来自 VDE 的 IEC60335/UL60730测试报告。 我们可以与客户 NDA 共享。 IEC62368-1和 UL2367应在9月底之前完成。

    此致

    G·库纳尔