This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3544:每个端口的过流情况

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3544, TPS2044B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259210/lm3544-overcurrent-condition-per-port

器件型号:LM3544
主题中讨论的其他器件: TPS2044B

大家好!

关于 LM3544过流情况、我认为 LM3544会在端口消耗的电流大于500mA 时设置标志。 但当某个端口的消耗大于2000mA 时、它似乎会被标记。  

请问,我可以得到一些澄清吗?

谢谢。

仁寿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Insu:

    感谢您联系我们、我在数据表中再次确认了2000mA、您可以参考下图。

    同样、我查看我们的数据表、电流限制典型值为2A、如果一个端口短接至 GND、我们会将电流限制为1.25A。

    当最大持续电流为500mA 时、这是因为我们需要考虑功率耗散和冷却。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kuno 的回复。

    TI 是否有任何器件可以将每个端口限制为500mA 或800mA? 我正在寻找4端口 USB 电源开关。

    谢谢。

    仁寿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Insu:

    TPS2044B 怎么样? 我不知道它是否能满足你的要求,谢谢。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2044b.pdf?ts = 1692068953717&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS2044B

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    感谢您的建议。

    我来看看它。

    此致、

    仁寿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Insu:

    好的、期待您的反馈。

    此致、  

    国野市